This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:LM5017 Flybuck 开关频率失控

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734090/lm5017-lm5017-flybuck-switicing-frequency-go-out-of-control

器件型号:LM5017

您好!

最近、我们应用了使用"LM5017 Flybuck 拓扑构建的演示板(AN-2004)

演示板宣称它可以在24V - 80V 输入电压范围内运行

我缓慢地向其施加48V 至24V 的直流电压、以观察 Fluke 电表输入电流值的变化、同时 通过示波器检查开关频率

我发现、在27V ~26V 的正时刻、输入电流突然增加6~8 mA (我认为它应该与输入电压成反比线性)

同时、开关频率失控(标称设计值应为750kHz、但它只是进入奇怪的状态、大约2MHz)

请帮助说明这方面的一些情况

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您正在寻找的演示板的输出电压是多少? 您能否共享此设计演示板指南的链接、以便我查看此设计的信息?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想跟进您的请求。 您是否仍然面临相同的问题、如果是、您能否共享以下信息?

    您正在寻找的演示板的输出电压是多少? 您能否共享此设计演示板指南的链接、以便我查看此设计的信息?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于该线程处于非活动状态、我将关闭该线程。 如果您仍有其他问题、请随时打开包含这些问题的新主题。

    此致、
    Katelyn