This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010A-Q1:实际 Fsw = 22kHz 是合理的?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733427/lm5010a-q1-the-actual-fsw-22khz-is-reasonable

器件型号:LM5010A-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5010

你(们)好

客户制造的具有以下参数的电路板;

- Fsw = 424Khz (Ron = 100k Ω)、

-外部 ESR = 4.7 Ω、Cout = 4.7uF

-输出电压= 5V (Fbb = 5.1k Ω、FBT = 5.1k Ω)

- CFF = 1nF、

-软启动= 470nF、

-引导电容器= 22nF、

在下面的测试条件下、他说他观察到开关频率= 22kHz。

设计的 Fsw 为424KHz、因此我认为实际的 Fsw 将基于424KHz 误差在+/- 30%以内。

在开始调试客户电路板之前,我能得到您关于 Fsw 22kHz 合理性的回复吗?

我只是问 Fsw = 22kHz 在这样的客户测试条件下、从 IC 设计角度观察到是不是很好?

[测试条件]

- Vin = 54.6V

- Iout = 0.3A

-在 CCM 模式下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    我的计算结果显示、在 VIN=54V 时、开关频率应约为400kHz。 此设计的标称输入电压是多少?

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    我想跟进此帖子。 您还有其他问题吗?

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HiKatelyn

    问题已被解决。

    我发现根本原因是在其他 IC VCC 引脚上安装了大量去耦电容器。

    它们使所需的最小纹波电压变得混乱、从而使 LM5010无法以最佳性能达到100%。

    我建议在外部 ESR 之后连接 LM5010 Vout、如下所示:

    然后问题就解决了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的更新、我很高兴听到此问题已得到解决。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn