This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:LM73606的 GMP 变量值

Guru**** 2533190 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733351/lm73606-value-of-gmps-variable-for-lm73606

主题中讨论的其他器件:LM73606

你(们)好

您能否与我们分享 LM73606的 GMP 变量值?
我的客户正在围绕相位校正进行设计、并参阅以下文档。
http://www.ti.com/lit/an/slva317b/slva317b.pdf

在上述数据中、TPS 54060A 是设计的、其值为1.9A/V
需要与 LM73606等效的值。 (在文档第4页的中间部分对此进行了说明)

此致、
竹野里玉泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuzawa-San、您好!

    我将与产品专家进行讨论、并根据这次讨论提供反馈。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn-San

    感谢你的答复。 我正在等待您团队的总结。

    此致、
    竹野里玉泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn-San

    您是否有团队的任何反馈?

    此致、
    竹野里玉泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuzawa-San、您好!

    我们通过电子邮件提供了反馈 我将关闭此主题、如果您对此主题有任何其他问题、请通过电子邮件跟进。

    此致、
    Katelyn