This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ASK 电源解决方案(输出12V/500mA)

Guru**** 2532360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739107/ask-power-solution-output-12v-500ma

主题中讨论的其他器件:LM5118LM5176

您好、先生、

我的客户询问一个电源解决方案,在 全桥整流后 ,电压大约为10.2V~50V, 并希望产生 可用的12V/500mA,TI 是否有解决方案,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KJ、

    此功率级是否需要隔离?

    如果不需要隔离、请查看 LM5118或 LM5176。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    无需隔离、但电压为交流电、并通过全桥整流进入 LM5176、获得恒定12VDC 是否没问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KJ、

    LM5118的 LM5176都可以实现12V 输出。 我建议查看 LM5118、因为该设计的功耗相当低。 请看一下 LM5118 EVM、因为它已经针对12V 输出进行了配置。

    谢谢、

    Garrett