This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22904:TPS22904和 TPS22902B 引脚兼容性

Guru**** 2533280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22904, TPS22901, TPS22902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739393/tps22904-tps22904-and-tps22902b-pin-compatibility

器件型号:TPS22904
主题中讨论的其他器件: TPS22901TPS22902TPS22903

数据表中针对两个主题器件(TPS22904和 TPS22902B)的引脚排列是否正确(即镜像)?  如果是、我正在寻找一个具有较慢转换率的22904引脚兼容器件。  有什么选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    感谢您与 E2E 联系!

    TPS22904是我们较早的负载开关之一、我们与该器件具有 P2P 的唯一器件是 TPS22901和 TPS22902。 TPS22901 / 2的压摆率确实比 TPS22904更低(40us @ 1.8V 或220us @ 1.8V)。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚瑟

    感谢您的回答。 我在查看这两个数据表: www.ti.com/.../tps22902.pdfwww.ti.com/.../tps22904.pdf 根据这两个数据表的第3页、引脚排列不匹配:22904上的焊球 A1是 Vin、而22901/2/2B 上的焊球 A1是 Vout。 此外、只有22902B 具有220us 的压摆率。

    从搜索超过数十个 TI 器件和其他制造商的一些器件、可以看出 TPS22904/3是一个一次性器件:我发现的所有其他负载开关使用与 TPS22901/2/2B 相同的引脚排列。  您能否验证情况是否如此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    抱歉、您回答正确。 我已经与设计团队进行了仔细检查、TPS22903/4是唯一具有此配置的器件。 您是否能够切换到更新的器件、或者电路板是否已经生产?

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Arthur! 电路板已经构建完毕、但我们已做了注释、以便在修改后交换布局。 我强烈建议 TI 在 TPS22903/4数据表顶部附近突出说明其引脚配置是唯一的、或"不推荐用于新设计"。

    亨利