This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735:电源 IC 芯片代码/编号不同? 请帮助

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739403/bq24735-power-ic-chip-different-code-number-please-help

器件型号:BQ24735

你好,*

我很感激能找到这样的论坛和这样的熟练人员。
这可能是我曾经问过的愚蠢的事情、但我必须要了解。
我自己进行了搜索,我相信这不会造成任何问题。

我的笔记本电脑现在有问题已有很长时间了。 今天我了解到充电问题  
根据我拍摄的照片、从这个光泽芯片(BQ735)中获取。  
当笔记本电脑连接到电源适配器时、它不会为电池充电或启动(即使电池已取出)。
问题出在芯片上。 我从今天了解的内容。

我已经从 TI store 和 Ebay 订购了两种类型的此芯片(TI 芯片、而不是一些中国产品)。

我目前唯一不理解的是... 在照片和芯片上显示:
BQ375
TI 5BI (或58I?) 然后是 A8F3 (A8F8?)

这是否意味着什么、或者确切地查找此芯片编号对我而言是否重要?
因为我已经在互联网上搜索过、相信我已经在没有找到这个数字/芯片模型的情况下进行了所有可能的搜索、除了 BQ24735 TI、甚至没有5BI 或58I、甚至没有58k A8F8或 A8F3等...

我订购的产品是 BQ24735RGRR 和 BQ24735RGRT
我甚至想知道两者之间的区别是什么? (另一个愚蠢的问题)..

感谢你的所有帮助。

图片(共享相册、Google 照片): phots.app.goo.gL/GYdZnwJ4jPDCnKj86

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您有正确的 IC。 末端的 R 和 T 表示 IC 的运输封装方式、R 表示卷带、T 表示管装。 其他符号是解释制造时间和位置的批次追踪代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Jeff 你是一个真正的天使。 非常感谢您的快速而详细的回复。
    我会将您的回复标记为该主题的最佳解决方案。  

    再次感谢您。

    此致、