This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62132:新的生产日期代码器件有噪声

Guru**** 2518000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62132, TPS82130, TPS82140, TPS82150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734292/tps62132-new-date-code-parts-are-noisy

器件型号:TPS62132
主题中讨论的其他器件: TPS82130TPS82140TPS82150

较新器件的噪声问题。  我有一个3.3伏设计、空闲时大约为200mA、当我打开传感器以获取样本时、它会跳至大约1.3A。  设计一直比较安静、数据很好。  现在、设计噪声很大。  如果在电路板上放置一个较旧的生产日期代码 TPS62132、则会恢复到安静状态。  解释是什么?

新的有噪声部件标记为:

QVY

TI 48.

ALRI

旧的部分标记为:

QVY

TI

A9DI

此致、

Perry J. Sheppard

perrys@enduropls.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Perry、

    您能否为每个 IC 发送 Vin、Vout、SW 和电流波形以显示行为? 您提到的电流是输入电流还是输出电流?

    这种情况发生在多个 PCB 上还是仅发生在1个 PCB 上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Perry、

    您能解决这个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们唯一可以解决此问题的方法是将新日期代码段替换为旧日期代码段之一。 我们还有一些旧的生产日期代码器件、它们工作得很好。 该器件发生了什么变化? 我认为它只是瞬态响应。 如果我们让所有传感器保持开启状态、噪声问题就会消失。 我想使用 TPS82130、但可用性不是很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Perry、

    那么、负载瞬态响应问题是什么? 目前还不清楚这一点。 您能否使用不同 IC 发送负载瞬态响应波形?

    器件上与瞬态响应相关的内容没有任何变化。

    TPS82130在 TPS82140和 TPS82150中还具有较低的电流、引脚对引脚选项。 现在、整个市场的交货周期以及集成电源模块的交货周期都更长。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Perry、

    为了让 TI 开始验证过程、需要以下所有信息。  请查看随附的客户信函、并向 ti-counterfeit@list.ti.com 提供所需信息

    必填信息

    1. 已填写假冒产品申请表。  

    2. 器件底部和顶部的高质量图片

    3. 2D 条码标签的高质量图片。  

    4. 装运文档的副本/图片、即向 TI 展示器件来源的装箱单。  (如果无法提供此信息、我们将无法提供验证、因为产品监管链存在不确定性。)

    5. 提供器件应用。

      提供并提交所需信息后 、您的请求将被审核以进行验证。

    • 重要说明:组地址(ti-counterfeit@list.ti.com)的附件大小限制为1MB。  如果 附件大于1MB、请发送电子邮件至 lisam@ti.com 和 j-davenport@ti.com。

                            

    TI 强烈建议您直接从 TI 或 TI 授权经销商(http://focus.ti.com/docs/general/distribcountryresults.jhtml)购买所有 TI 器件、而不是从灰色市场或 brokers.e2e.ti.com/.../Customer-Letter_5F00_2015-_2800_2_2900_.pdfe2e.ti.com/.../0841.Counterfeit-Validation-Form_5F00_distributed_5F00_0001.pdf 购买

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Perry、

    您在第一个帖子中提供的标记与设备上的标记不完全一致。 Jim 想为您介绍一下这个问题。 除了 Jim 提出的要求外、您需要提供的最简单的项目(我认为)是两个 IC 顶部的照片。 您可以从这开始、同时获取其他详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是您请求的图片。  我们在不同时间购买了多个带有不同标记的器件。  只有最旧的 Real 具有快速响应、并且位于图片右侧并标有 TI 33 A9DI。  在稳态模式下、所有器件都是安静的。  唯一的差异是负载变化。  

    此致、

    Perry Sheppard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Perry、

    感谢您发帖。 Jim 将帮助您验证这些设备、但请将请求的信息发送到他列出的电子邮件地址。

    关于您的性能差异、我很难理解运行差异是什么。 在相同条件下、您能否发送一些波形或良好和不良运行的照片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Perry、

    您是否能够将请求的详细信息发送给 Jim?