This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS3658:数据表说明

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738507/ds3658-datasheet-clarification

器件型号:DS3658

团队、  

我的客户需要以下说明。  如果您能提供任何光源/背景、我们将不胜感激。   

我们正在等待某些器件 TI DS3658的交付、我相信这是经销商提供的。  由于数据表当前显示 I 输入高电平最大值为1uA、因此输送被暂停  我们的规格显示最大电流为10uA。

深入了解旧数据表、我发现当它是 National Semi 数据表时、输入高最大电流为10uA、但一旦它更改为 TI 数据表、最大电流为

值更改为1uA。  另一个奇怪之处是、两个数据表上的"典型"值均为1uA。  Max 值与典型值相同似乎有点奇怪、不是吗?  

 您是否可以通过某种方法来检查它?  我感觉、可能刚刚将值错误地抄录到新数据表中。

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aaron、  

    好久不见了、希望一切顺利!  

    这是一个较旧的设备(1995年发布)、需要一些时间才能深入了解存档、以了解其价值。 我最初的假设是客户是正确的、典型值和最大值是不同的、这毫无意义。

    让我回到您的问题上。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Aaron、

    在与我们的设计团队交谈后、我们发现这是一个数据表拼写错误。 我们将努力更新数据表值。

    谢谢!
    黄亚瑟