This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有电池电量指示功能的移动充电器。

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739591/mobile-charger-with-battery-level-indication

主题中讨论的其他器件:BQ25896BQ25120A

尊敬的先生/女士:

我想制造一个也应该读取电池电量的移动充电器。 请建议我对该组件进行适当的处理。  

此致、

Manoj Hiwarkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、

    您的电池容量是多少、因此充电电流以及充电器的电源是多少? 只有少数具有集成 ADC 并在 I2C 寄存器中报告电池电量的充电器。 bq25120A 系列适用于需要更低充电电流的小型电池。 bq25896适用于需要更高电流的大型电池。 为了获得非常精确的电池电量信息、大多数客户除了使用电池充电器外、还使用电量监测计 IC。