This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ76940:BQ76940 DEVICE_XREADY 为"1"

Guru**** 2530630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739545/ccs-bq76940-bq76940-device_xready-is-1

器件型号:BQ76940

工具/软件:Code Composer Studio

当我们使用 BQ76940时、

读取 SYS_STAT 寄存器中的数据时、数据为0x20、
这意味着 SYS_STAT 寄存器"DEVICE_XREADY "的第5位为1、 这意味着芯片内部发生了错误。 导致电池电压和电流的数据寄存器读数值为0。 无法重置
请帮助分析。
我们已检查电池电压是否没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nan、您好!
    您有一个 XREADY 条件。 其中一个组已断电或 TSX 引脚上捕获了电压、从而无法正常启动。 请参阅其他帖子或常见问题解答。
    检查 BAT 和 VC10X 引脚的电源。
    检查 CAP2和 CAP3电容器上的电压
    检查热敏电阻的连接、它们必须具有电阻并连接到适当的基准。