请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 工具/软件:Code Composer Studio
PWM 占空比很小、EADC 无法对电流互感器信号进行采样、从而导致一个周期的占空比较大。 此时检测到电流互感器信号较大,下一个周期计算的占空比为0?
更改 PID 代码,它不起作用。
如何在 UCD3138的 PFC 中实现低电流检测调节? 您对此有什么建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.