This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62746:不同电感器的效率差异

Guru**** 2586085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739575/tps62746-difference-in-efficiency-by-inductor

器件型号:TPS62746

您好!

您能告诉我电感器效率的差异吗?
我 认为 数据表中的图14 显示了每个电感器的效率差异。
与 MIPSZ2012D 2R2 (FDK)和744 797 752 22 (Würth μ H)相比、Würth μ H 的电感 器效率较低、尽管 DCR 较低。
请告诉我产生此结果的原因。

最好的爬梯
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    除了 DCR、电感器结构和磁芯材料也会导致效率/损耗。 在交流损耗占主导地位的较低电流区域、情况更是如此。 这些电感器可能具有不同的磁芯材料和结构、尤其是因为它们来自不同的供应商。

    您需要什么输入电压、输出电压和输出电流? 关注的效率在哪里?