This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62825:TPS62825软启动时间

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739527/tps62825-tps62825-soft-start-time

器件型号:TPS62825

您好!

我想知道软启动时间的最大值。

数据表中描述了典型值的时间。(1.25ms)

我是否应该估计最大值约为2倍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!

    如您所述、该器件的软启动时间仅为典型值、因此我们无法保证任何最小值/最大值
    如果您需要对软启动时间进行具有统计学意义的估算、我建议您在进行诸如将值加倍的猜测之前测量特定样本总体(例如20个单位)。