This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606会影响 CC1310 RX 灵敏度

Guru**** 2531860 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739088/bq25606-bq25606-influence-cc1310-rx-sensitivity

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件:CC1310

尊敬的所有人:

一位客户正在设计一个项目、其中包含 PCB BQ25606和 CC1310 (无线器件)。

当有 USB 对电池充电时、CC1310 Rx 灵敏度变得很差。

我们 的演示感受是充电会影响 CC1310的工作。

您对此有什么建议并提高绩效吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael:

    客户是否遵循了数据表中的布局指南? 它们有多少 PCB 层?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海毛

    4层、我们是否为客户提供布局检查列表或指导?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael:

    数据表第34页提供了布局指南。