This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5410:振荡器和输出纹波的 TPS5410问题。

Guru**** 2531800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739523/tps5410-tps5410-problem-with-oscillator-and-output-ripple

器件型号:TPS5410

大家好,我已经使用了 TPS5410-EVM 板, 它是一个很好的完美波形和很好的纹波。

但我为 tps5410设计了一个新电路、由我自己选择哪个电容器和电阻器。

那么电路就像这样。

现在、我遇到的问题是、如果 RL 是接近0~10 Ω 的低值、那么会产生高输出纹波和两个振荡器、如图所示  

频率几乎为1.8MHZ、我不想这么做。 如何 消除此频率,我只需要500kHz 频率。

另一个问题是、当我使用接近330欧姆的高欧姆时、门槛没有构建。

我使用 tps5410evm、我发现高分辨率或低分辨率不会影响输出频率。

那么、为什么这个振荡器构建呢? 请帮我解决所有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享上面的波形以及您的原理图。 我希望确保我正确理解您的问题。 您能否帮助回答几个澄清问题:

    在 EVM 上放置相同的组件时、在输出端看不到这些尖峰?

    2.如何测量输出纹波? 您是否使用 Tip & Barrel 方法?

    3.您可以共享您的布局吗? 您在输出端看到的尖峰可能是由于噪声耦合到输出端造成的。


    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn