This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 并联3节容量不同的锂聚合物电池

Guru**** 2530660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738264/connect-3-lithium-polymer-battery-with-different-capacity-in-parallel

您好!

我正在开发一款物联网产品、其峰值时的总电流要求为1.3A。 由于空间限制、我们决定选择容量为一个600mAh、另两个350mAh 的锂聚合物电池、额定电压为相同的3.7V。 为了获得总计1300mAh 的电量、我们将它们并联。 现在、我们正在寻找一个充电 IC、它将支持具有不同容量 和相同额定电压锂聚合物电池的这种并联配置。 我们如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sajin、

    TI 没有能够为容量不同的并联电池充电、然后为系统提供单个输出的 IC。 我建议使用两个单独的充电器、它们的输出二极管 OR 在一起。 您的输入电源电压和电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢您重放。 输入电压为5V、最大输入电流为2A

    Apple iPhone Xs Max 使用2个不同容量的并联电池来获得更高容量。 他们正在使用 TI 的充电 IC 之一。 怎么可能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sajin、

    我与同事进行了检查、很明显这是可以的 、因为电池会自我平衡、但您必须 将充电电流设置为较低的电池容量、以适应较低的电池容量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jeff。 那么我可以将它们并联、对吧?

    每个 具有合适的充电和放电电流额定值并具有单节电池支持的充电 IC 是否都可以与此并联电池连接配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、是的。 请记住、对于容量较低的电池、您必须以1C 的速率充电。