This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:EN 引脚与 HW Reset 相同?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739027/tps2549-q1-en-pin-is-same-as-hw-reset

器件型号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2549

大家好、

对于 TPS2549-Q1的 EN 引脚、  当器件处于异常状态时、它是否提供与硬件复位相同的功能?

如果没有、 您能解释 EN 控制和电源开/关硬件复位之间的区别吗?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sam、

    当器件处于异常状态时、您可以将 EN 连接到故障引脚以禁用器件。 然后、您可以使用 MCU 来启用它。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢你的答复。 是的、如果在器件遇到任何故障时将 FAULT 引脚与 EN 控制一起使用、这将是一个很好的用例。

    但是、我的客户问题是 EN 引脚是否要执行与硬件复位相同的角色。 如果与硬件复位不同、硬件复位有何区别?

    谢谢、
    Sam Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sam、

    硬件复位的意思是什么?

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我了解硬件(硬件)复位与上电复位相同。 由于 TPS2549没有硬件复位引脚、我询问 EN 引脚是否具有硬件复位的作用。

    谢谢、

    Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sam、

    您可以将启用作为复位。

    此致、
    Bob