This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:反馈分压电容器设计

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, PMP11414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738525/tps65400-feedback-divider-capacitor-design

器件型号:TPS65400
主题中讨论的其他器件: PMP11414

在 TPS65400 EVK 电路和 PMP11414参考设计中、电容器放置在上部反馈电阻器上、以形成闭环响应。  在 EVK 中、这些是 C11、C19、C27和 C37。

在 TPS65400数据表或 EVK 用户指南中、我看不到这些电容器的任何说明。  何时需要这些电容器、计算适当值的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    与上部反馈电阻器并联的电容器称为前馈电容器。 它们提供相位升压并带来更高的相位裕度。

    在计算中、前馈电容器形成了一对零极和极点。  

    Fzero:RFBT 和前馈电容

    极点:(RFBT/RFBB)和前馈电容

    选择将零点和极点置于适当位置的值。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    感谢您的快速回答!

    我知道、前馈电容器将在响应中添加一个极-零对。  我正在寻找一些有关何时需要这种电容器的指导--数据表的图6显示了前馈电容器,但在讨论补偿的第8.3.11节中没有提到。  通常是否需要添加额外的极-零点对来补偿转换器?

    此致、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    您是否需要 CFF 取决于您在添加 CFF 之前拥有的带宽和相位裕度。 如果您具有有限的带宽(负载瞬态不够好)和相位裕度、则解决该问题的有效方法是添加 CFF。
    在大多数情况下,当 Vout 较高(如5V)时,可能需要 CFF,因为(Vref/Vout)的值较低,因此直流环路增益较低。

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sam。  如果需要、我们将在要组装的 PCB 布局中包含前馈电容器。

    Bob