This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101H:效率数据?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101H, BQ25101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739669/bq25101h-efficiency-data

器件型号:BQ25101H
主题中讨论的其他器件: BQ25101

关于电池充电器 BQ25101H、我在3.7V、100mA 负载下测量的效率为~80%。 我希望该部件的效率更高、我计划本周测试 EVM、以确保它不会成为布局问题。

在3.7V、100mA 条件下、我可以从该器件获得哪种效率(假设布局/器件选择良好)? 我希望>= 90%。 这是可行的吗?

谢谢、

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian
    BQ25101是线性充电器、类似于线性稳压器、效率是输入电压与输出电压的函数。
    典型系统为5V 输入和3.7V 输出、持续74%、(3.7/5)。
    器件在100mA 时的功耗将约为130mW。

    提高效率的唯一方法是降低输入电压、这将导致其他问题。