This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063A:在负半线周期内、无桥升压 PFC 中的 ZCD 丢失(延迟)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736138/ucc28063a-zcd-lost-delayed-in-bridgeless-boost-pfc-in-negtive-half-line-cycle

器件型号:UCC28063A

我在  无桥升压 PFC 中使用了 UCC28063A、但存在一些问题。 请参见下图。  

两个辅助绕组分别用于在正负生命周期中高速缓存 ZCD (参见图 1)、但 ZCD 信号在负半线周期中似乎丢失(或延迟)(参见图 2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siliang,

    您显示的波形似乎是使用 ZCD-辅助信号控制接地下方的 FET 基准。  这可以通过漏极电压从接地变为比接地低大约-30V 来观察。  电感器纹波正在跟踪、当电感器电流为0A 时、升压 FET 似乎导通

    您能不能采取问题所在的波形。  如果您包含原理图、也会有所帮助。

    此致、

    Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike、我终于发现 ZCD 信号受到共模噪声的干扰、在添加 CM 扼流圈后效果要好得多。