This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:TPS53681 Vout 的输出电压是否可高达3.3Vout?

Guru**** 2531280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681, TPS40425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739443/tps53681-may-tps53681-vout-can-up-to-3-3vout

器件型号:TPS53681
主题中讨论的其他器件: TPS40425

你(们)好,先生  

我的客户想要使用 TPS53681 Vout、最高可达3.3Vout (Iout 55A~100A)。

从 DS 看来、它似乎无法使用到3.3V、我对吗?  

您是否可以使用其他建议器件?(客户原始器件使用 TPS40425)。

                                          令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    TPS53681可在 VID 表电压的上方使用、但需进行一些修改。 我将向您发送有关如何执行此操作的指南。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen