This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813:TPS3813上电

Guru**** 2924090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3813, TPS3823, TPS3851, TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733413/tps3813-tps3813-power-up

器件型号:TPS3813
主题中讨论的其他器件: TPS3823TPS3851TPS3850

您好!

我将 WDT 连接到 VDD、将 WDR 接地。 复位输出连接到 MCU 复位。

当我打开系统时、TPS3813上电后每3秒会出现一次复位。 然而、WDI 保持低电平以确保看门狗在 MCU 编程期间不运行。

根据数据表:"在检测到第一个 WDI 低电平到高电平转换后,窗口的下边界功能被启用"。 因此、如果 WDI 为低电平、看门狗装置不应启动。

我是对的吗? 如果是、为什么要启动 watchdog?

感谢您的支持、

Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damien、

    遗憾的是、看门狗不会通过将 WDI 保持在低电平来禁用。 尽管 WDI 上没有从低到高的转换、但看门狗仍然具有上窗口帧。 WDI 从低到高的转换可实现下限、但器件仍会在3s 重置、因为这是上限。

    如果您需要在加电期间禁用看门狗、则需要切换至 TPS3850 (或 TPS3851)或 TPS3823等器件。

    希望我回答了您的问题、如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的澄清。

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道您是否可以澄清开漏复位输出的操作? 假设 VDD 处于可接受的阈值范围内、且 WDI 引脚上至少有一个有效转换、但 WDI 驱动源随后无法继续切换器件的看门狗输入、RESETn 输出是否保持低电平、 或者、它是否会继续每隔几毫秒或几秒仅保持低电平脉冲、具体取决于窗口时序配置?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬

    /RESET 输出将在复位延迟时间内触发、然后恢复高电平、直到下一个看门狗超时到期、且没有有效的 WDI 脉冲将导致/RESET 输出再次触发低电平以实现复位延时。 因此、对于复位延迟、输出将持续下降至低电平、并再次恢复至高电平、直到出现另一个错过的脉冲。 这是发生看门狗故障时的输出操作。 当 VDD 由于欠压情况导致故障时、/RESET 输出始终保持低电平、直到电压恢复、然后复位延迟时间到期、然后/RESET 输出恢复。

    我希望这能回答你的问题。 如果您有其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的响应;这有助于澄清器件的运行。  

    我的应用需要一个看门狗设备、该设备在系统硬重启之前保持(锁存)低电平。 我也不需要该器件的电源监控器方面、因此我认为您的目录中可能有更多更适合我的特定应用的器件。

    此致、

    斯蒂芬