This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26624-25EVM:闭锁或自动重试

Guru**** 2530080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739131/tps26624-25evm-latch-off-or-auto-retry

您好!
在用户指南(slvuba5.pdf)中,U1 = TPS26624 (LATCH OFF),U2 = TPS26625 (自动重试)。
但是、客户测试结果是 U1 =自动重试、U2 =闭锁。
DS 是拼写错误?
请参阅 P7图3。
"J4 = 1-2位置、电流限制(800mA)和自动重试"
我认为 J4与 U1兼容(TPS26624 =闭锁)。 为什么选择自动重试?
但这与客户的评估相匹配。

什么是正确的?

如果客户感到困惑、请告诉我们正确的信息。
此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好!
    U1是 TPS26624 -闭锁
    U2是 TPS26625 -自动重试。

    第7页的图3取自 CH2。

    这在 EVM 上进行了验证。
    请再次确认吗?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我将检查客户的 EVM。