This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9036:最小输出电流值

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM9036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739139/lm9036-minimum-output-current-value

器件型号:LM9036

您好、TI 团队、

我只是想知道该 LDO 稳压器是否具有确保稳定性和稳压正常工作所需的最小输出电流值?

提前感谢您的支持。

此致、

Yoann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoann、

    LM9036经过设计、测试和表征、最小负载电流为0.1mA。 可以在较低的输出电流下实现稳定性;但是、由于它在测试和表征区域之外、您可能会也可能不会实现数据表中描述的性能。 我们建议最小负载电流为0.1mA。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    非常感谢您的快速响应。 我将在设计中考虑此建议。

    此致、
    Yoann