This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-Q1:LM74610-Q1/LM5060、用于输入电池极性

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739235/lm74610-q1-lm74610-q1-lm5060-for-input-battery-polarity

器件型号:LM74610-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060

你(们)好,先生  

我看到 LM74610和 LM5060都支持输入极性功能  

我是否可以知道哪个条件更适合使用 LM74610、哪个条件更适合使用 LM5060?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、启晓、

    LM74610和 LM74700提供两种保护:输入反极性保护和反向电流阻断功能。

    LM5060仅可用于输入反极性保护、请参阅 TI 设计"www.ti.com/.../TIDA-01167"


    此致、
    Kari。