This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:无法使 LED 亮起

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739199/lp5569-unable-to-glow-leds

器件型号:LP5569

您好!

我正在尝试使用 USB-I2C FTDI FT232H 电缆(器件型号 i2cChannelInfo[i])将 LED 从07h 发光到0Fh (CH232HM-EDHSL-0")|(i2cChannelInfo[i]。Description =>"CH232HM-DDHSL-0")))

我正在努力写入 LED 内容、但未成功、尽管能够读取内容、不确定是否有任何其他寄存器需要初始化、请分享测试程序或代码以发光

LED。

等待快速回复。

此致、

Ganesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    请查找愚蠢的代码以供参考。

    e2e.ti.com/.../7563.0904-lp5569_5F00_i2c_5F00_master_5F00_w_5F00_multibyte_2D00_master_5F00_code_5F00_MSP_5F00_EXP432P401R.zip

    我们提供了有关如何使用 LP5569编程引擎的应用手册:

    如果您仍有疑问、请告诉我。

    如果这可以解决您的问题、请单击"解决"。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kenneth:

    看到您的回复、真的很令人鼓舞。
    但是、我正在寻找代码、在这里我可以直接与寄存器交互并使它们发光。
    我没有 EVM 或 MSP-EXP432P401R LaunchPad 开发套件可供交互
    LP 5569、使用 USB-I2C FTDI FT232H 电缆、我尝试读取 CONTRAL_LED0并将其写入
    CONTROL_LED8寄存器发光、我也可能是错误的。
    但我的要求是直接通过读取和写入寄存器来使 LED 发光、而不使用
    EVM 或 MSP-EXP432P401R LaunchPad 开发套件、请与我分享相同的代码段。

    感谢您抽出宝贵的时间与合作。

    此致、
    Ganesh。