This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:是否可用于具有2节以上串联电池的应用?

Guru**** 2532980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739149/bq27426-can-it-be-used-in-application-with-more-than-2-s-battery

器件型号:BQ27426

您好!

我阅读了应用手册  

"BQ27426适用于2节串联锂离子电池应用的电量监测设计" http://www.ti.com/lit/an/slua857/slua857.pdf

也就是说、我们可以使用 OPA 来测量2节串联电池的电压。

那么我认为只要我们调整分压比、它就可以应用于 n-S 电池(n>2)、对吧?

我们是否强调了2节锂离子电池的任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,霍华德
    您参考的应用手册解决了您的问题。 您可以将该器件用于2芯串联应用、如上所述。 由于分压器、该器件将其视为单节电池
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是多于2节电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、相同的方法适用于2节以上的电池