This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510EVM:将 EV2300与 BQ27510EVM 结合使用

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27510EVM, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739294/bq27510evm-use-of-ev2300-with-bq27510evm

器件型号:BQ27510EVM
主题中讨论的其他器件:BQ27510BQSTUDIOEV2400

EV2300通信收发器与 Bq27510的用途是什么。  我只需要与电池电压、电池 SOC 通信。 我是否能够在没有 EV2300的情况下执行此操作、而是使用 Arduino?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priyadarshan、
    是的、请参考下面的应用手册
    www.ti.com/.../getliterature.tsp
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的链接。 但这并不能解决我的疑问。 我是否能够使用 Arduino 与监测计通信、或者购买 EV2300通信收发器以与电池监测计 bq27510EVM 建立通信、这一点很重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该应用手册介绍了如何使用主机与监测计进行通信。 例如 Arduino。 最好购买 EV2300或 ev2400、以便能够使用我们的 bqstudio GUI 评估和配置 Gourage
    谢谢
    Onyx