This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:电池特性

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739400/bqstudio-battery-characterization

器件型号:BQSTUDIO

您好!  

我有一节锂离子电池、我计划使用 BqStudio 找到 ChemID、以便选择 ROM 类型监测计(如果偏差小于3%)或使用闪存类型。 我已阅读技术文档和论坛、但仍有以下问题:

-由于时序要求、生成数据的过程似乎需要大约20个小时。 我想知道我们是否需要准确地遵循所需的放松时间? 是否超过2小时(SLVA725A -第3.1.3步)和/或超过5小时( SLVA725A -第3.1.5步)。 公司通常不是24小时营业...

-我在论坛上看到、无需实际执行测试即可找到电池的 CHEMID。 您是否有一个数据库、我可以在其中检查此电池是否存在?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Leinho
    安装 bqstudio 时、请转至化学选项卡、并按命名规则搜索、以查看是否会找到完全匹配的电池。 或者、在 bqstudio 位置有一个 chemdat.txt 文件、如下所示在您的计算机上。 它将包含所有化学 ID 的列表。 您需要确保 ID 匹配。
    C:\ti\BatteryManagementStudio\chemistry


    您还可以自动执行化学 ID 识别过程、以便在其运行时不必在那里。 我们有一个硬件工具、您可以使用它来实现此目的。 它是 GDK

    谢谢
    Onyx