This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D21:FIT 数据

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737503/tps548d21-fit-data

器件型号:TPS548D21

请分享 TPS548D21RVFT/R 的 FIT (时基故障)数据 需要数据进行可靠性分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prahlad、

    我现在正在使用我们的 QRE 进行检查。 他应该能够很快向我提供该号码。

    谢谢、

    徐苏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sue、请帮助分享 FIT 编号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间、Prahlad!

    根据3.69*10^10小时的 MTBF 小时数和60%的可信度、此器件的适合度为2.71。

    谢谢、

    Sue
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Sue 的帮助。