This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:适用于欧洲的 LNB 解决方案 DVB-S2

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65235, TPS65235-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738718/tps65235-lnb-solution-for-europe-dvb-s2

器件型号:TPS65235

各位专家:

客户正在寻找适用于欧洲 DVB-S2协议的 LNB 解决方案、我们是否为此提供了合适的 LNB 解决方案? 在这里、不确定 TPS65235是否是一款出色的器件、请帮助我们提供一些建议。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    TPS65235应该良好。 TPS65235兼容 DiSEqC 2.x 和 DiSEqC 1.x。 DiSEqC 是一种用于控制开关盒和天线的协议。
    DVB-S2似乎是一种数据传输协议、它们位于不同的区域。 我需要与其他熟悉这些协议的人一起检查这一点。 当我得出结论时、我将向您提供最新信息。
    您能否同时与您的客户检查信息?

    此致、
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    感谢您的回复。 客户目前使用的是 RT5047、但我们没有类似的器件、因此我们想与您有经验的人联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    各位专家:
    您对此问题是否有任何更新?
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky  

     

    我检查 RT5047部件、它仅支持 DiSEqCTM1.x 协议。  

    TPS65235-1是新一代器  件、可支持 DiSEqCTM2.x 协议和兼容 DiSEqCTM1.x 协议。  

    因此、我认为 TPS65235-1必须支持 欧洲 DVB-S2协议应用。  

    此外 、TPS65235-1还具有 I2C 接口和更多特性。

    建议 向客户推广 TPS65235-1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵好、
    感谢您的确认。