This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:默认情况下、I2C 输入引脚上的 TPS53659 I2C 内置毛刺脉冲滤波?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733385/tps53659-tps53659-i2c-built-in-glitch-filtering-by-default-on-i2c-input-pin

器件型号:TPS53659

您好、先生、

有关 TPS53659 VR 控制器的问题、
默认情况下、TPS53659在 I2C 输入引脚上内置毛刺脉冲滤波功能吗?
我们在 TPS53659的 I2C 总线上看到了 SI 问题、我们想知道 TPS53659是否在输入引脚上具有内置滤波器。

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    请参阅下图中的红色标记  

    对此问题有任何建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、大家好、

    请告诉我有关此问题的更多信息。 您说过这是信号完整性、但情况如何? 是否存在违反总线或电气规范的错误?

    此外、如果您可以共享原理图和有关何时发生这种情况的信息、这也会有所帮助。 这种毛刺脉冲是在 TPS53659的特定负载条件下发生还是始终发生?

    我将检查 IC 上的任何抗尖峰脉冲滤波并返回给您。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    问题在于 I2C_SDA 波形的 Vil 点上的非单调性。
    从 SI 的角度来看、我们担心拐点会影响 VR 的 I2C 访问。
    我是否可以知道 VR 输入引脚的触发机制是什么、
    施密特还是边沿触发?

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我们的客户担心非单调性问题。
    您对此案例有什么建议吗?

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    该器件具有一个具有迟滞功能的比较器、可满足 SMBus 中的精密规格- SO 施密特触发器。 该器件还具有50ns 的抗尖峰脉冲、似乎干扰小于该值。

    我希望这对您有所帮助。 请随时跟进任何其他问题。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    非常感谢。

    Hugo