This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565201:温度范围内 Vref 上的偏置电流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS565201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738835/tps565201-bias-current-on-vref-over-temp

器件型号:TPS565201

您好!

对于 TPS565201、我看到我们在室温下将 VFB 引脚偏置电流规格定为规格、并在整个温度范围内将 VFB 电压规格定为规格。 我们是否有关于 Vref 引脚上偏置电流过热的任何数据?

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    周一将为您检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、
    我们没有该数据。 我们仅在 VFB=0.8V 且温度为25°C 时测试输入电流。

    Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    在 Ta =~75C 时、我们是否有任何估算数据?

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、
    抱歉,我们没有该数据。
    Gavin