This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659039-Q1:电源正常指示

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739050/tps659039-q1-power-good-indication

器件型号:TPS659039-Q1

您好、先生、

我对 PowerGood 指示引脚上拉域有疑问。

正如器件规格所示、引脚电源正常状态的电源域和容差电平是1.8V 的 VRTC、而 EVM 板原理图将该引脚上拉至3.3V 域。 随附图片。 是否有任何误解? 请帮助。


BR

JASON_Koo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    您的问题已转发给负责的工程师、您将得到解答、谢谢

    图莫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    这是哪个 EVM? 我们建议将此器件的 POWERGOOD 拉至1.8V。 请使用数据表作为参考。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您帮忙。 BTW 原理图的屏幕截图来自< >

    BR
    JASON_Koo