This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2022A:编程

Guru**** 2520180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2022A, EV2400, BQMTESTER, BQPRODUCTION

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735016/bq2022a-programming

器件型号:BQ2022A
主题中讨论的其他器件: EV2400BQMTESTERBQPRODUCTION

客户正在使用 BQ2022A、对器件寿命和编程选项有疑问。

BQ2022A 产品生命周期(它目前处于活跃状态,这是一个很好的迹象)
BQ2022A 编程器选项(TI 或第三方)
BQ2022A 编程软件(访问源代码)

请提供建议。

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ——它处于活动状态,没有计划将其淘汰。
    您自己或第三方
    -我们不提供软件代码。 用于与监测计通信的 EVSW 工具如下:
    www.ti.com/.../sluc141
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的回复。  客户最关心的是能够对部件进行编程以及操作所需的时间。  他们制造了数以万计的器件、编程时间成为了一个问题。 他们采用制造软件、该软件调用适当的数据文件并自动生成序列号和生产日期代码。

    我们唯一能够找到的 BQ2022A 编程方法是结合使用"bq 评估软件"(版本1.0.2)和 TI EV 2300 HPA002编程器。 该软件采用"评估"的名称、这似乎意味着评估 BQ2022A (和其他)芯片时满足该要求。 它仅适用于 Windows XP、不清楚其许可证是否会在特定评估期后过期。

    客户是否应迁移至 EV2400?
    是否有任何方法可以实现生产流程的自动化?
    第三方选项(我已检查 DataIO 和 BP Micro、但 BQ2202A 不受支持)如何?

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    让我来看看有哪些选项可用于大规模生产、因为乍一看、我看不到任何东西。 bqmtester 或 bqProduction 并不支持这种情况。 客户可能必须使用多个 ev2400构建自己的设置。 如果我发现任何问题、我会返回给您。 我将在星期五之前通知您我发现的任何结果。

    Thaks
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

     您是否找到了 BQ2022A 器件编程的任何其他选项?

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark
    我与我们的团队进行了核对、很遗憾没有。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您的检查。

    此致、
    标记