This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM431:高 Iz 条件下的稳定性边界条件

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM431, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739053/lm431-stability-boundary-condition-for-high-iz-condition

器件型号:LM431
Thread 中讨论的其他器件: TL431

关于 LM431的稳定性边界条件、仅介绍了数据表 P7的 Iz:10mA 条件。

是否有其他高 Iz 条件下的稳定性数据? (例如、Iz:22.5mA)  

在设计计算器下方是否适用 LM431?

如果是、且 idiv/Iref 低于100 (警告)、有什么影响?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    遗憾的是、在该测试条件下、我们没有更高 Iz 的稳定性数据。 我可以说、稳定性通常具有更大的范围和更高的 Iz。 您是否可以使用阴极电流测量值来使用稳定性图?

    由于热特性不同、该计算器可与 TL431进行比较、但热性能除外。 随温度的电压偏差也不同。

    希望这对您有所帮助、
    Ethan