This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:计算差异数据表与 Excel 计算器

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54561, TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738888/tps54561-calculations-discrepancy-datasheet-vs-excel-calculator

器件型号:TPS54561
主题中讨论的其他器件: TPS54360

您好!

工程师正在 使用 TPS54561进行24V-12V 降压。

数据表 和 Excel 计算器之间的计算公式存在差异

Excel 单元格 B76 -数据表均衡 11:R_T 和 f_SW 公式相反

Excel 单元格 A B150 -数据表通道8.2.1.2.11补偿:
Excel 使用 MIN 函数、数据表显示"使用几何平均值"

您能否澄清哪种方法是正确的?

谢谢、此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    是的、我会将您的问题转交给产品专家。 您可以在周末后获得反馈。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我得到的答案如下:

    Excel 单元格 B76 -数据表均衡 11:R_T 和 f_SW 公式反转-是的、该公式目前在数据表中反转

    关于要使用的公式:
    1.对于 TPS54360、使用最小值(数据表第8.2.2.11节、"补偿")
    2.对于 TPS54561、应使用几何平均数(数据表第8.2.1.2.1节、"补偿")