This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTV08T250W:PTV08T250WAD 和 PTV08T250WH 之间的差异

Guru**** 2331900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736977/ptv08t250w-difference-between-ptv08t250wad-and-ptv08t250wah

器件型号:PTV08T250W

大家好、

 PTV08T250WAD 和 PTV08T250WH 之间有何区别?

两个 RoHS 状态与工作中的状态相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa、

    让我来看看这一点、并在我获得一些更多信息时向您回复。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa、

    两种器件"AD"和"AH"是相同的并且无铅的。 两种可订购产品之间没有差异。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我有相同的问题。  如果 WAD 和 WAH 都符合 RoHS 标准、两者之间的区别是什么?  它们作为两种不同的可订购产品出现在 TI 网站上(并已发布)。

    谢谢、

     - Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    正如我之前所说的,目前两种酒与华华两种酒没有区别,因为两者都是无铅的。 以前,华不能保证无铅,因此,瓦德被释放。 一段时间前、有一项无铅计划使所有器件都达到了无铅认证的要求。 因此、华华的 BOM 已更新为无铅。 因此、同一器件有两个可订购器件、但两个可订购器件的形式、功能和合规性仍然相同。

    此致、
    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、
    啊、这就是它的原因。 感谢您的澄清。

    此致、
    - Dave