This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630:当 VCC = SRN (放电期间)处于任何状态时、BQ24630是否进入睡眠模式?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737457/bq24630-does-bq24630-enter-sleep-mode-when-vcc-srn-during-discharging-in-any-status

器件型号:BQ24630

当 BQ24630处于完全充电状态、执行脉冲中断(1s 持续时间)时、VCC 等于1S 的 SRP、BQ24630是否会在1s 放电持续时间内进入睡眠模式? 然后在脉冲放电后恢复充电功率,充电器将如何处理,它将开始新的充电周期,还是保持先前的充电状态?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是指电池检测期间的脉冲放电吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、系统使用交流电源运行、然后移除1s 的输入电源(电池将立即切换到输入)、然后重新连接输入电源是应用、我想在此之后了解充电器行为。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    重新连接输入电源时、器件的行为与首次插入输入电源时的行为相同。

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。