This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV803:VDD 下降时的延迟时间

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739040/tlv803-delay-time-in-the-case-of-dropping-vdd

器件型号:TLV803

您好!

在 VDD 下降的情况下、延迟时间有多长?

它是几微秒吗?

我看到了 tw 和最小脉冲持续时间图。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuramochi、

    时序与图5相关。 这意味着输出将在最小脉冲持续时间后转换为低电平、从而导致复位、因此典型值约为~1至2us。 该值可能会随温度的变化而略有变化。 请在您的设计中考虑几微秒、以确保安全。

    如果您需要任何其他支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael