This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:LM25085调节

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739302/lm25085-lm25085-regulation

器件型号:LM25085

您好!

我在 COT LM25085的输出电压调节方面遇到问题。 它是关于线路调节。 当输入电压超过14V 时、我的输出电压调节(8V2)对同一负载而言是不良的。 请参阅随附的不同图片。 问题可能是寄生电感造成的、但我不确定。 我决定添加一个与控制 LM28085栅极和 PFET 栅极的引脚串联的10欧姆电阻器。 现在它可以工作、我可以超过16V。 因此、换向似乎很快速、我认为 FB 纹波上有尖峰达到高电平(超过1V575、因为它已包含在数据表中)、在这种情况下、LM25085停止调节、直到 FB 纹波降至1V25、就像这样... 我的解释可能是错误的、如果是错误的、请告诉我。

我不想让我的10欧姆电阻器与 PFET 栅极串联。 我的布局不允许我这样做。 所以我想问我是否可以使用一个较慢的二极管? 你认为这可以帮助我吗?

如需了解相关信息、I m 使用的纹波注入配置是具有 RC 积分器和旁路电容器的配置。

以下是纹波@不同的 VIN:

15伏

13伏

14伏

非常感谢、

祝你度过美好的一天! )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如需了解相关信息、我使用的是 PMEG045V150EPDAZ 二极管、但它不起作用。 它是否太快? 我不这么认为
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    感谢您分享此信息和示波器波形。 您还可以分享此设计的原理图吗? 此外、如果可能、您能否放大输出纹波、以便我们也可以看到频率行为?

    我还将邀请产品专家提供建议。

    此致、
    Katelyn