This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201:LMZ14201

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737720/lmz14201-lmz14201

器件型号:LMZ14201

本部分有几个问题:

-是 CMOS 或双极部分

-零件是否通过电气闩锁?

Munir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munir、您好!

    LMZ14201使用 MOSFET 进行高侧和低侧开关。 这些器 件通过了对连续性、短路、过压、热关断以及其他几种可能导致器件故障的情况等各种事件的测试。 您是否正在寻找任何特定产品?

    您计划在什么应用中使用此器件?

    此致、
    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jimmy、
    我是一名辐射顾问、我的一位客户要求我评估单粒子闩锁和电离辐射总剂量的部件。

    那么、我的问题是、如果 TI 测试了该器件的电气闩锁、可以解决我的部分问题。 电气闩锁测试是可靠性测试的一部分。

    谢谢

    Munir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Munir、您好!

    我已经要求并正在等待获取有关应具有单个事件闩锁测试的版本报告的更多信息。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。 当我获得这些信息时、我将尽快通知您。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、我期待您的最新报告。

    在上一个主题中、您说 ATE 测试已完成。  这是否意味着电气闩锁测试是测试的一部分、因为通常不是。

    您还说 了高侧和低侧开关是 MOSFET。  这是否意味着所有电路 MOSFET?

    Munir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munir、您好!  

    我认为只检查器件的连续性和运行情况。 可靠性报告应为您提供有关在器件验证期间对器件进行了哪些测试的详细信息。

    在应用方面、我指的是两个明显的开关(高侧和低侧)、即 MOSFET。 我确信器件中有一些 BJT。 您是否想要了解有关 MOSFET 或 BJT 的特定信息?  

    此致、

    Jimmy