请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63051 主题中讨论的其他器件:TPS63001、 TPS63031、 TPS63805、 LP2985
你好!
我正在使用锂聚合物电池进行一个项目。 电池的工作电压范围为2.9V 至4.2V、但系统应使用3.3V 电压供电
在我的搜索中、我发现最适合我的问题的组件是降压/升压转换器。 由于输出电压必须为3.3V、电流为40 - 60mA、因此您认为最适合我的项目 TPS63051、TPS63001或 TPS63031的组件是什么。 我专注于高效率、而不是成本或尺寸。 我已经阅读了所有文献、但我无法理解哪一个更符合我的需求。
谢谢你。