This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:收集器芯片的最大输入电压

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25504, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739250/bq25504-vin-max-of-harvester-chip

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件:BQ25570BQ25505

您好!  

我将比较 BQ25504和 BQ25570的 VIN。 两者的绝对最大额定值均为-0.3V 至5.5V、但 BQ25570的 VIN 上升5.1V、而 BQ25504的 VIN 仅上升至3V。  

这种差异的原因是什么?  

我打算将 IXYS KXOB22-01X8F 太阳能电池与 BQ25504配合使用、后者的 VOC = 4.7V、Vmpp = 3.4V。   请参阅 http://ixapps.ixys.com/DataSheet/KXOB22-01X8F_Nov16.pdf

这是否起作用?

此致  

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    BQ25504的测试电压不高于3V、因此我无法保证其工作电压高于 VIN=3.0V。 也就是说、它可能正常工作。 您是否考虑使用 bq25505?