This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:LM25118 CAN#39;t 在3.7V 输入至9V 输出下启动

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737910/lm25118-lm25118-can-t-start-up-at-3-7v-input-to-9v-output

器件型号:LM25118

您好!

现在、我使用 LM25118设计3.7V~20V 输入转9V/1A 输出原理图、并使用 TI Webench 工具进行如下评估。

但当3.7V 输入和 UVLO 为13mV 时、我发现无法启动 ->为什么?

然后移除使能上拉电阻器 R、可以发现 UVLO 正常。  -->为什么?

请再次为我们的支票提供一些建议。

谢谢。

e2e.ti.com/.../20181016_2D00_webench_5F00_design_5F00_5834391_5F00_10_5F00_285013390.pdf

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    LM25118需要至少5V 的电压才能启动。 当 VCCX 引脚连接到输出电压时、它可以在输入端低至3V 的电压下运行。

    请仔细检查 UVLO 引脚上的连接。 我无法想象 UVLO 引脚被拉至13mV 的任何原因。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    是的、当输入电压为3.7V 时、我已经再次确认 UVLO 级。

    但移除了使能引脚上拉电阻器、然后发现 UVLO 引脚电压为1.5V。

    我是否可以知道使能引脚和 UVLO 引脚之间有什么关系?

    请再次为我们的支票提供一些建议。

    谢谢。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    我检查找到 VIN>5V 的 LM25118规格以启动控制器。

    请检查当 VIN<5V 时是否存在风险、并且与随附的 TI Webench 工具结果不匹配。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../4370.20181016_2D00_webench_5F00_design_5F00_5834391_5F00_10_5F00_285013390.pdf

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    LM25118需要5V 电压才能正确启动。 如果 VIN 低于5V、器件可能无法启动。 当 VCCX 引脚连接到输出或和辅助电源轨时、LM25118可在启动后低至3V 的电压下运行。 无论采用何种设置、启动时的 VIN 都需要为5V。 如果器件需要在低于5V 的电压下启动、则 VCC 电源轨应在外部偏置至高于 VCC UV 阈值。

    使能控制器件是否处于正常运行或关断模式。 UVLO 控制器件是处于待机模式还是正常运行。 为了实现切换、UVLO 必须高于~1.2V 且 EN 引脚必须高于3V。

    谢谢、

    Garrett