请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63060 您好!
我们收到了客户关于 TPS63060的问题。
请帮帮我们。
[问题]
我们的客户希望减小输出电容器的电容。 如果它们可以保持输出 LC 滤波器的双极、它们是否可以使用超出建议范围的输出电容器?
示例 建议范围:1.0uH + 44uF (FP=24kHz)
超出建议范围:2.2uH + 22uF (FP=23kHz)
-客户条件-
VIN=3~5.5V
VOUT=3.3V
Iout=1A
此致、
tateo