This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:TPS65916在进行电力传输后会形成短路

Guru**** 2594160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738713/tps65916-tps65916-will-form-a-short-circuit-after-power-transmission

器件型号:TPS65916

根据附件、当使用电源时、电流将缓慢上升、电源将进入电流保护模式。

VDD = DC 5V,V33 = DC 3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    感谢您的提问、但您提出的问题并不清楚。 您能否澄清您是否询问有关输出的信息、以及您正在寻求什么信息。

    谢谢、此致、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    欢迎使用 E2E! 您能否提供您正在使用的器件的完整器件型号?

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Scott Monroe:

    直流电源用于提供3.3V 和5V 电压、但其电流将上升、几秒钟后它将进入电流保护、因此我有几个问题要问:

    1.我想问一下电路中是否有短路。

    2. 3.3V 和5V 电源同时供电是否会导致短路?

    1.我想问一下电路中是否有短路。

    2. 3.3V 和5V 电源同时供电是否会导致短路?


    我的连接方法如下:

    引脚(1.2.12.13.14.27):GPIO1~4、6悬空

    引脚(15):GPIO5连接到10k 至3.3V 的上拉电阻器

    引脚(3.5.8.22):LDOX_IN 连接到直流5V (没有电容器连接到2.2uF)

    引脚(4.6.7.21.23):LDOX_OUT 悬空

    引脚(16):BOOT 被连接至下拉电阻器1.5K 至 GND

    引脚(10.18.29.32.46):SMPSX_IN 连接到直流5V (无连接电容器)

    引脚(11.19.30.31.47):SMPSX_SW 连接到电感器1uH、电容器47uF 连接到 GND。

    引脚(9.17.28.33.45):SMPSX_fdbk 连接在电感器1uH 和电容器47uF 之间

    引脚(35.36):I2C_SDA_SDI、I2C_SCISCISCK 连接到上拉电阻器10K 至3.3V

    引脚(20.24.25.26.38.39.41.43.44.48):直接接地。
    VPROG、PWRON、RESET_OUT、INT、ADCIN (1、 2)、REFGND、LDOVANA_OUT、LDORTC_OUT、SYNCCLKOUT

    引脚(40):VBG 悬空

    引脚(34):VIO_IN DC 3.3V (无连接电容器)

    引脚(37):VCC_SENSE DC 5V (无连接电容)

    引脚(42):VCCA DC 5V (无连接电容器)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    请提供完整的可订购器件型号、以便我验证您是否已针对您使用的 OTP 正确配置了器件。

    无论使用 OTP、此原理图中的连接都存在一些问题:

    1:RESET_OUT 不应接地。 这是一个推挽式输出、当器件完成导通时会变为高电平。 不建议接地短路。

    2.如果不使用 int,应将其保持浮动(但您将无法查看是否生成中断)

    LDOVANA_OUT、LDOVRTC_OUT、VCCA 和 SMPSx_IN 需要电容器(请参阅数据表中的建议值)

    如果您不使用 SYNCCLKOUT、它应该保持悬空

    有关如何处理每个引脚的信息、请参阅原理图检查清单 :www.ti.com/.../slvae13

    谢谢、

    纳斯塔莎