This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27210:电压电平

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125, UCC27210, TMS320F28377D, UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739063/ucc27210-voltage-levels

器件型号:UCC27210
主题中讨论的其他器件:SN74LV4T125TMS320F28377DUCC27211

尊敬的先生:

感谢您对我上一个问题的回答。

我将使用 TMS320F28377D 控制器、该控制器提供0至3.3V 电压电平的4个 PWM 脉冲。 因此、我必须在控制器和 UCC27210之间使用电压缓冲器。 我可以使用 SN74LV4T125吗?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sravani

    UCC27210的最大输入高电平阈值为5.8V、典型阈值为5.0V。 我看到 SN74LV4T125可转换为5V 高电平、但最大 VDD 为5.5V。

    您需要一个在6V 下工作的缓冲器、并将3.3V PWM 输入转换为输出电压至6V 电平、或者您可以查看 UCC27211驱动器、该驱动器是应与3.3V 输入逻辑兼容的较低输入阈值。 UCC27211的最大输入高阈值为2.7V、应与3.3V PWM 信号兼容。

    请确认这是否能回答您的问题。

    此致、

    Richard Herring