This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:适用于宽范围输入

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739070/lm25118-for-wide-range-input

器件型号:LM25118

您好!

我一直在仿真 LM25118、并在随附的 Excel 工作表中列出了所有详细信息。

这里有三种情况  

稳压器输入电压由3.7V 锂聚合物电池供电、在 webench 中、我观察到稳压器的以下行为、如工作表图1所示

其中纹波大约为200mV。  

输入电压为12V 且 webench 结果附在 Excel 工作表的图2中。 并观察到10mV 的纹波。

3、案例3、其中输入电压为24V、webench 结果附在 Excel 工作表的图3中。 并观察到10mV 的纹波。

在这里、webench 为三种不同的电压提供了不同的组件列表。但我正在寻找一种设计。

负载要求为5V、3A 电源、在所有这三种情况下均应提供稳定的输出。

我需要一个适用于我的应用的单一设计、我在图4中附加了该设计。

如果我有任何需要注意的问题、请提出建议、以便该稳压器在所有三种应用中都能高效工作

这将用于每年大约1000件的大规模生产。

因此、请尽快建议您的宝贵反馈。

此致、
Karthike2e.ti.com/.../Reg_5F00_LM25118.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    感谢您提出问题。

    要实现适用于所有条件的设计、请确保输入电压范围为3.7V 至24V。 这应创建适用于所有操作案例的设计。

    在第一种情况(3.7V 锂电池)中、请注意、LM25118需要至少5V 的电压才能启动、如数据表第7.4.3节所述。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett