This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2947:BQ2947采用晶体管而不是触发保险丝

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739128/bq2947-bq2947-with-transistor-instead-of-triggered-fuse

器件型号:BQ2947

您好!

对于 BQ2947使用 P-MOSFET 代替触发式保险丝(SFH-xxx)、您是否提供建议和提示? 这种保险丝不易获得、当我们将电池连接在一起以形成电池组时、会发生一些误触发。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean、
    OUT 引脚已指定、并且可以创建一个电路来控制 P 沟道 FET、挑战是偏置栅极的电流、该电流将在正常条件下打开。 我们没有这方面的参考原理图、但您可以这样做。 请注意、CMOS 高电平有效版本将高电平驱动至有限电压。 低电平有效的开漏版本将允许在正常情况下将 OUT 引脚上拉为高电平。